我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器如何查看历史故障?

问题描述:
ATV310变频器如何查看历史故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310菜单操作方式请点击右侧操作方式查看:操作方式

ATV310变频器可以查看4个最后检测到的故障,“最近检测到的故障 1”~“最近检测到的故障 4”对应的参数分别是:【914】、【916】、【918】、【920】。

以“最近检测到的故障 1”为例,参数路径如下图所示:

如果故障代码显示“NOF”,则表示没有检测到故障。