我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310变频器显示--10如何处理?
问题描述:
ATV310变频器显示--10如何处理?

所属产品线:
ATV310A变频器; ATV310L变频器

解决方法:

“--10”一般在如下2种情况下显示:

1、【502.0】停车类型设置为08“快速停车”时,变频器在减速状态会显示--10;

2、【502.2】快速停车分配设置了一个端子,该端子未接通时会显示--10,在此情况下,接通此端子即可。

参数进入路径: