我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]施耐德在售的蜂鸣器有没有长方形的?

问题描述:
施耐德在售的蜂鸣器有没有长方形的?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

施耐德在售的蜂鸣器没有长方形的。

常用蜂鸣器为国产XB2和进口XB5系列,产品外观如下面图片所示:

蜂鸣器可根据颜色、电压等级、带灯或不带灯、声响持续或间断等特性需求查看下面样本选型:

国产Ø22 mm系列(XB2XB5XA2)按钮及指示灯产品目录

进口XB4金属系列按钮及指示灯产品目录