我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何选择XB2的选择开关?
问题描述:
如何选择XB2的选择开关?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2的选择开关由选择开关头和触点基座组成,可以直接订购完整型号或者分开订购。

图片内的标记说明:

1.完整型号

2.拆分订购

不管是订购完整型号,还是拆分订购,都可以加装辅助触点,每个选择开关最多可以搭配2层共4个触点。常开触点型号:ZB2BE101C,常闭触点型号:ZB2BE102C。

具体环境特性(如工作温度、IP等级等),触点特性(如额定电压、额定电流等)可以下载样本查看:Ø22 mm系列按钮及指示灯产品目录