XB4钥匙复位急停按钮如何触发,如何复位?
问题描述:
XB4钥匙复位急停按钮如何触发,如何复位?所属产品线:
Harmony XB4应用环境:
不管钥匙是否拔出,都能按下锁定,锁定后只能用钥匙复位。解决方法:
XB4系列钥匙复位急停按钮,按下触发锁定(不管钥匙是否拔出),复位插入钥匙,然后顺时针旋转复位,复位后急停会自动返回初始位置(中间位置,且只能在中间位置拔出钥匙),如下图:

常见的XB4系列钥匙复位急停按钮头部型号如下:
ZB4BS934、ZB4BS944、ZB4BS964,三个型号蘑菇头直径不同,用户再依据需求选配触点基座即可组成一套完整的急停按钮开关,详见《Ø22按钮及指示灯Harmony® XB4金属系列 》样本。
是否有帮助?