我们今天能为您提供什么帮助?

悦远系列微波存在感应开关(型号A3N31MPS4)可以接LED灯吗?

问题描述:
悦远系列微波存在感应开关(型号A3N31MPS4)可以接LED灯吗?

所属产品线:
开关和插座-暗装系列

解决方法:

悦远系列微波存在感应开关(型号A3N31MPS4)可以接包括LED灯在内的以下类型负载:

  • 白炽灯200W
  • 低压卤素灯或高压卤素灯 200VA
  • 荧光灯200VA
  • CFL或LED 100VA