我们今天能为您提供什么帮助?

HVX40.5的真空断路器铭牌上的型号中,E/F/K/G分别代表什么意思?

问题描述:
HVX40.5的真空断路器铭牌上的型号中,E/F/K/G分别代表什么意思?

所属产品线:
HVX

解决方法:

HVX40.5kV的真空断路器铭牌上的型号中,E/F//K/G代表的含义分别如下:

1、E表示抽出式;

2、F代表固定式;

3、K代表落地手车式,适用于KYN柜型的;

4、G代表落地手车式,适用于DNF7柜型的。