我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用SoMove配置ATV320的安全功能时,分配端子有L34,L56和L3PW,其中L3PW表示什么意思?
问题描述:
使用SoMove配置ATV320的安全功能时,分配端子有L34,L56和L3PW,其中L3PW表示什么意思

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

L3PW表示使用DI3和STO做为安全功能激活端子;

L34表示使用DI3和DI4做为安全功能激活端子;

L56表示使用DI5和DI6做为安全功能激活端子。