ATV320变频器CAN_Run和CAN_ERR灯的含义是什么?
问题描述:
ATV320变频器CAN_Run和CAN_ERR灯的含义是什么?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器标配集成Modbus和CANopen通信协议,其中CAN_Run LED灯指示CANopen通讯状态,CAN_ERR灯指示CANopen 通讯错误。
具体功能对照通讯手册中描述如下:
| Item | LED | Description | 描述 |
| 1 | CAN_RUN | CANopen status | CANopen 通讯状态 |
| 2 | CAN_ERR | CANopen error | CANopen 通讯错误 |
CAN_RUN LED灯指示CANopen状态如下:
| Color & Status | 颜色&状态 | Description | 功能描述 |
| OFF | 熄灭 | The CANopen controller is in OFF state | 变频器的CANopen控制器处于关闭状态 |
| Green single flash | 单闪 | The Altivar 320 is in STOPPED state | 变频器的CANopen控制器处于停止状态 |
| Green blinking | 闪烁 | The Altivar 320 is in PRE-OPERATIONAL state | 变频器的CANopen控制器处于预运行状态 |
| Green ON | 常亮 | The Altivar 320 is in OPERATIONAL state | 变频器的CANopen控制器处于运行状态 |
CAN_ERR LED灯指示CANopen 通讯错误如下:
| Color & Status | 颜色&状态 | Description | 功能描述 |
| OFF | 熄灭 | No detected error reported | 无故障 |
| Red single flash | 单闪 | Detected error reported by the CANopen controller of the Altivar 320 | 变频器的CANopen控制器检测到错误(例如错误帧太多) |
| Red double flash | 双闪 | Detected error due to the occurence of a Node Guarding or a Hearbeat event | 由于CANopen总线上出现节点保护或心跳事件,而引发的错误 |
| Red ON | 常亮 | The CANopen controller is in Bus OFF state | 变频器的CANopen控制器处于总线关闭状态 |
注意:
闪烁:LED以2.5 Hz频率闪烁。(点亮200 ms,然后熄灭200 ms);
单闪:LED处于单次闪烁模式。(点亮200 ms,然后熄灭1秒钟);
双闪:LED处于两次闪烁模式。(点亮200 ms,然后熄灭200 ms;再点亮200 ms,然后熄灭1秒钟)。
是否有帮助?