[Q&A]ATV340变频器不使用制动单元功能,能否正常工作?
问题描述:
ATV340变频器不使用制动单元功能,能否正常工作?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器在不需要制动单元功能的前提下,不使用制动单元功能可以正常工作。
ATV340变频器内置制动单元,内部连线出厂已接好。客户可根据自己的需要选择是否投入制动单元功能。如不需要制动单元功能,就不需要外接制动电阻,也不需要设置参数;如需使用制动单元,则需要外接制动电阻,并且要设置参数。
ATV340外接制动电阻参数设置:ATV340外接制动电阻参数设置
ATV340制动电阻接线链接:ATV340制动电阻接线
是否有帮助?