我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV340变频器AI2电流给定信号丢失后如何设置变频器不停机?
问题描述:
ATV340变频器AI2电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器AI2电流给定信号丢失后变频器马上停机,怎么设置不停机?

如果信号类型是4~20mA可以按照下面的方法设置,如果是0~20mA信号就没办法处理。

处理方法如下:

1、核实AI2电流类型,将AI2最小值改为4mA;

2、进入[完整设置] [错误/警告处理] [4-20mA 信号丢失][AI2 4-20mA 丢失]中,将[AI2 4-20mA 丢失]设置为保持速度或回落速度;

保持速度:当出现或检测到错误时,变频器就会保持当前的应用的速度;

回落速度:更改为固定的回落速度,变频器就会保持回落速度;需设置对应的回落速度。