我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV340变频器显示FSt快速停车如何处理?

问题描述:
ATV340变频器显示FSt快速停车如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

FSt快速停车一般在如下2种情况下显示:

1、【停车类型】设置为“快速停车”,在减速状态会显示FSt;

2、【快速停车分配】设置了一个端子,此端子未接通时会显示FSt,在此情况下,接通此端子即可。

参数进入路径: