ATV340变频器电流限幅最大设定值是多少?
问题描述:
ATV340变频器电流限幅最大设定值是多少?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
1、小于或等于22kW的ATV340变频器(ATV340U07N4*~D22N4*)电流限幅最大设定值=变频器重载时的最大连续输出电流乘以1.8,例如根据ATV340选型目录查得ATV340U22N4重载时最大连续输出电流是5.6A:
它的电流限幅最大设定值为5.6X1.8=10.08A。
2、30kW及以上的ATV340变频器(ATV340D30N4E~D75N4E)电流限幅最大设定值=变频器重载时的最大连续输出电流乘以1.5,例如ATV340D37N4E用于重载的最大持续电流是74.5A,它的电流限幅最大设定值为74.5X1.5=111.7 A。
注意:变频器参数“双档额定值”调成重载或者轻载,对应的电流限幅最大设定值都是一样的按照重载时的最大连续输出电流计算。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。