我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器编码器卡如何安装?
问题描述:
ATV340变频器编码器卡如何安装?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器不同功率段型号编码器卡安装位置不同。

ATV340变频器中的ATV340U07•••D22N4•带有板载的编码器接口。板载的编码器接口1支持A/B/I增量式的RS422格式信号和1Vpp的正/余弦信号。可以扩展编码器接口卡,安装在变频器正面GP-ENC位置。

ATV340D30N4E到ATV340D75N4E的产品外观不同,本身不带编码器扩展卡。需要单独扩展安装在卡槽B。具体的插卡位置如下: