我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器报STF是什么故障?

问题描述:
ATV340变频器报STF是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器报STF是电机堵转错误。

可能原因:堵转监测功能检测到了一个错误。

在以下条件下将触发电机堵转错误 STF :

1,输出频率小于【堵转频率 STP3】

2,输出电流大于【堵转电流 STP2】

3,时间长于堵转时间【堵转最大时间 STP1】

解决措施:

1,查找电机是否机械卡死。

2,查找电机出现过载的可能原因。

3,检查监控功能的设置。

清除错误代码:

在错误原因消除后,该检测错误可以通过【故障自动复位 ATR】或手动【故障复位分配 RSF】参数来清除。