我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
能量回馈单元ATVRU75N4、ATVRD15N4功率损耗是多少?
问题描述:
能量回馈单元ATVRU75N4、ATVRD15N4功率损耗是多少?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

能量回馈单元ATVRU75N4、ATVRD15N4的功率损耗 :

1、待机状态下两者的功率损耗都是12W;

2、ATVRU75N4在额定功率时功率损耗为346W,ATVRD15N4在额定功率时功率损耗为381W,根据制动周期来确定功率损耗,曲线为线性(0功率= 12W, 100%功率= ATVRU75N4 346W、ATVRD15N4 381W)。