我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340变频器报ANF是什么故障?
问题描述:
ATV340变频器报ANF是什么故障?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器报ANF是负载不跟随故障,

故障原因:

(1)速度反馈与速度给定不匹配:与斜坡输出的偏差超过电机额定频率(FRS)的10%;

(2)速度反馈的符号与速度给定的符号不同:测量的速度超过电机额定频率(FRS)的10%。

解决方法:

(1)确定变频器的规格满足应用的要求(电机,负载等等);

(2)核查电机参数,速度增益和稳定性参数;

(3)加装制动电阻;

(4)核查机械耦合及编码器的接线;

(5)如果采用了转矩控制功能,并且编码器分配给速度反馈,则:

1)将负载跟随检测(SDD)设置为不检测(NO),

2)将正静带(DBP)和负静带(DBN)设置为电机额定频率(FRS)以下的值。