我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器能不能通过电脑网页服务器访问?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器能不能通过电脑网页服务器访问?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61、ATV71变频器可通过VW3A3320以太网通讯卡实现电脑网页服务器访问,设置好变频器、电脑的IP地址和掩码,用网线连接,电脑需要安装java库,电脑浏览器地址栏输入变频器IP地址,账号密码默认都是“USER”。具体可参考VW3A3320用户手册:VW3A3320手册