我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器PID唤醒阈值是怎么计算的?

问题描述:
ATV312变频器PID唤醒阈值计算

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器PID唤醒阀值公式是:PID唤醒阀值=(PID给定值 - 唤醒值)/量程

例如:现场PID的目标值是5bar,PID调节的量程范围是0~10bar;变频器进入休眠状态后,当反馈值为4bar时,要求唤醒变频器。

唤醒阀值计算如下:PID唤醒阀值RSL=(5-4)/10=10%