我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D115、LC1D150接触器的线圈接线端子的朝向如何改变180度?

问题描述:
LC1D115、LC1D150接触器的线圈接线端子的朝向如何改变180度?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

为了方便现场接线,LC1D115、LC1D150接触器的线圈接线端子的朝向是可以改变180度的。具体方法按如下图步骤1~7所示。

1,逆时针拧出接触器4个角的螺钉。

2,将接触器本体部分向上拉出来。

3,将线圈模块从底座向上拉出来。

4,将线圈模块改变180度,使其接线端子朝向变为相反的一边。

5,将线圈模块装回底座。

6,将接触器本体装回。

7,顺时针拧紧4个角的螺钉即可。