我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1F780接触器的尺寸为何比LC1F800还大?
问题描述:
LC1F780接触器的尺寸为何比LC1F800还大?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LC1F780接触器的尺寸比LC1F800大很多,虽然应用于AC3类负载(电动机类)时,LC1F780额定电流为780A,LC1F800的额定电流为800A,两者电流较接近;但应用于AC1类负载时(阻性或微感性负载),LC1F780额定电流为1600A,LC1F800的额定电流为1000A,LC1F780的电流要远大于LC1F800。

所以当使用场合为AC3类负载时,电流在780A附近时,优先选择LC1F800;当使用场合为AC1类负载时且电流较大时,再考虑选用LC1F780。