我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
电子式热继电器LR9D和LR9F是否有远程脱扣或电气复位设备?
问题描述:
电子式热继电器LR9D和LR9F是否有远程脱扣或电气复位设备?

所属产品线:
TeSys LR9 – LR9D/LR9F

解决方法:

电子式热继电器LR9D(LR9D01-32、LR9D110S除外)和LR9F可以选LA7D03*达到远程脱扣或电气复位功能,LR9D01-32、LR9D110S没有远程脱扣或电气复位设备可配。

LA7D03*电压代码如下: