我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX100-250漏电模块的安装

问题描述:
NSX100-250漏电模块的安装

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX断路器漏电模块的安装。

首先将断路器操作至规定位置,先分闸,然后再合闸,按断路器上橙色的Trip按钮使断路器脱扣。然后按下漏电模块的R按钮,拆下漏电模块的连接装置。

注意:对于NSX160与NSX250的断路器,要将漏电模块下口的螺母和断路器下口的螺母对调一下位置。将漏电模块垂直插入断路器下端,拧紧螺丝。安装连接装置,拧紧螺丝固定,这样就完成了漏电模块的安装。