我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX100-250漏电模块的测试

问题描述:
NSX100-250漏电模块的测试

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX断路器漏电模块的测试。

可以给断路器A、C两相供AC220V电源,将断路器合闸,检测SDV的触点状态,此时1、2为常闭点,1、4为常开点。按下漏电模块上的T按钮,测试漏电脱扣功能是否正常。断路器脱扣且R按钮弹起,说明漏电脱扣功能正常,此时再次检测SDV的状态,1、2变为开点,1、4变为闭点,SDV触点翻转,则表示SDV安装正确。按下R按钮可以进行复位。