我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX100-250标准电操的安装

问题描述:
NSX100-250标准电操的安装

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX断路器标准电操的安装。

首先将断路器操作至规定位置,先分闸,然后再合闸,按橙色trip按钮使断路器脱扣,松开前面盖上的固定螺丝,拆下前面盖。

将断路器手柄拨至分闸位置,拆下延伸拨动手柄。

连续向下按压电操上的储能手柄直至储能窗口显示为黄色Charged,表示储能已完成,将电操manual(手动)/auto(自动)转换开关,由Manual位置拨至Auto位置,松开电操前面盖的固定螺丝,将电操固定在断路器上,拧紧电操支架上的固定螺丝。按电操接线图接线并预留位置出线,安装电操的前面罩,拧紧固定螺丝。