Video:NSX100-250脱扣单元的安装
问题描述:
NSX100-250脱扣单元的安装所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频将介绍NSX断路器脱扣单元的安装。
首先将断路器操作至规定位置,先分闸,然后合闸,按断路器上橙色的Trip按钮使断路器脱扣,取下前面盖。随新脱扣单元配置的是限力矩螺钉,能够保证正确的安装方向和所需的紧固力矩,无需力矩扳手;但如果是二次安装,需要力矩扳手,并参照安装手册上给出的力矩安装。
然后根据规定的方向安装脱扣单元,装上脱扣单元以后要将限力矩螺钉拧断,全部拧断以后,表示安装已到位,将拧断的部分丢弃即可,安装前面盖,拧紧螺丝固定。将断路器先分闸,然后合闸,按断路器下方白色vigi脱扣杆,如果断路器正常脱扣,那么安装正确。
是否有帮助?