我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NSX100-250 SDE触点及其适配器的安装
问题描述:
NSX100-250 SDE触点及其适配器的安装

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX断路器SDE触点及SDE适配器的安装。

首先将断路器操作至规定位置,先分闸,然后合闸,按断路器上橙色的Trip按钮使断路器脱扣,松开断路器前面盖的固定螺丝,取下前面盖,沿着脱扣器上卡槽的位置,将SDE适配器垂直插入,固定好SDE适配器的螺丝,将SDE触点垂直插入相应位置,听到咔哒一声,表示安装已到位,将前面盖装好,拧紧固定螺丝。