我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NSX100-250 Micrologic 4.2 SDx的安装和使用
问题描述:
NSX100-250 Micrologic 4.2 SDx的安装和使用

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX100-250 SDx的安装和使用。

首先,将断路器操作至规定位置:先分闸,然后再合闸,按断路器上橙色的Trip按钮使断路器脱扣;

打开断路器的前面盖;去除脱扣器上的红色挡片;SDx占用了线圈和一个触点的位置;SDx底部的卡槽要与脱扣器上的卡槽对接;安装好SDx,听到“卡嗒”的一声表示安装已到位;将前面盖上端的预留接线口用钳子剪掉,二次线可从这里引出;将前面盖盖好并用螺丝固定。这样我们就完成了SDx的安装。

SDx模块输出提供的功能取决于与模块安装在一起的脱扣单元的类型,我们以Mic4.2为例,SD2用于指示过载故障,SD4用于指示漏电故障,SD1,SD3作为电源端,需单独提供24-415Vac/Vdc电源,其中SD3一般接火线(或电源正极)。

根据极性要求,分别给SDx和断路器主回路接上电源,将断路器合闸,通过测试按键模拟漏电动作,此时SD4接的指示灯导通,断路器重启(复位重新合闸)后,信号清除。