我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSX100-250 Micrologic 4.2的参数设置

问题描述:
NSX100-250 Micrologic 4.2的参数设置

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将以NSX100F 4P mic4.2 100A为例介绍NSX MIC4电子脱扣单元的参数设置。

Micrologic4.2电子脱扣单元是集成式漏电保护产品。具备三段保护和漏电保护功能;

首先进行长延时保护值设置:长延时保护阀值Ir通过两个旋钮来调节;分别为粗调值和微调值;

短路短延时保护值Isd设置:通过一个9刻度旋钮设置,旋钮显示的是Ir的倍数;

漏电保护lΔn设置:通过一个9刻度旋钮设置,旋钮上显示的是具体的漏电保护电流值,OFF表示关掉漏电保护。漏电延时时间Δt可分别设置为0ms-60ms-150ms-500ms-1000ms五个档位,当漏电电流设置为0.03A也就是30mA时,延时时间强制为0ms。

以上旋钮设置值在断路器出厂时默认设置均为最小整定值,用户在使用前需按照此设置步骤进行设置,且须在分闸状态下进行设置。

另外Micrologic4.2电子式脱扣单元面板左侧有三个本地指示灯,分别为:绿色“Ready”准备就绪指示灯:断路器处于保护就绪状态,绿色指示灯缓慢闪烁;橙色过载预报警指示灯,当I大于90%Ir,橙色指示灯长亮;红色过载报警指示灯,当I大于105%Ir,红色指示灯长亮。黑色7针孔的为Micrologic测试孔,可用于连接测试维护模块或口袋电池。