Video:NSX400-630 TM-D的参数设置
问题描述:
NSX400-630 TM-D的参数设置所属产品线:
Compact NSX解决方法:
本视频将以NSX630S 4P TM500D为例介绍NSX400-630热磁脱扣的参数设置。
首先进行长延时保护值Ir设置:长延时保护阀值Ir通过1个4刻度旋钮来调节,设置范围为0.7~1倍的In,旋钮上显示的是具体电流。
短路瞬时保护值Ii设置: TM500D的Ii调节档位有:2000 A,2500A,3000A,3500A,4000A和5000A。
以上旋钮设置值在出厂时默认均为最小整定值,用户在使用前可按照实际应用场景做相应调节,且须在分闸状态下进行设置。
是否有帮助?