我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NSX预接线触点的安装
问题描述:
NSX预接线触点的安装

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

本视频将介绍NSX断路器预接线辅助触点的安装。

首先将断路器操作至规定位置,先分闸,然后合闸,按断路器上橙色的Trip按钮使断路器脱扣,松开断路器前面盖的固定螺丝,取下前面盖。

断路器内部有不同的卡槽,根据不同的指示功能选择不同的位置。将触点模块按照指定方向垂直插入相应位置,听到咔哒一声,表示安装已到位。需要注意的是,若安装在SDE故障脱扣指示触点的位置,部分断路器(NSX100-250,TM, MA 或 Micrologic 2脱扣单元的,并且没有带电动操作机构的情况下)需额外选配SDE适配器。

根据走线位置掰掉面盖上的预开槽,确保导线落在线槽内。然后将前面盖装好,拧紧固定螺丝。