我们今天能为您提供什么帮助?

NSC100和NSC160/250直接旋转手柄有柜门联锁功能吗?

问题描述:
NSC100和NSC160/250直接旋转手柄有柜门联锁功能吗?

所属产品线:
Osmart NSC

解决方法:

NSC100和NSC160/250配的直接旋转手柄有柜门联锁功能,其配的直接旋转手柄除了连接在断路器上的手柄部分还有安装在柜门上的面盖指示部分,通过面盖指示部分的挂钩来实现柜门联锁。