我们今天能为您提供什么帮助?

GV2断路器的缺相灵敏度是多少?

问题描述:
GV2断路器的缺相灵敏度是多少?

所属产品线:
电动机断路器

解决方法:

GV2断路器的缺相灵敏度符合IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2标准。

准则一:当两相电机电流为设定的热电流保护值,第三相为0.9倍热电流设定值,此时热继电器在两小时内不能脱扣。

准则二:当两相电机电流为设定的热电流保护值的1.15倍,第三相电流为0,热继电器在2小时内必脱扣。