我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV2、GV3电动机断路器脱扣曲线温度是20℃,在其它温度下时脱扣曲线有变化吗?
问题描述:
GV2、GV3电动机断路器脱扣曲线温度是20℃,在其它温度下时脱扣曲线有变化吗?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2、GV3电动机断路器脱扣曲线标注的温度是20℃,因为GV2、GV3电动机断路器具有温度补偿功能,所以只要在工作温度范围内,可以参考20℃时的脱扣曲线。

例如GV2ME在开放式环境下工作温度是- 20至+ 60°C,当环境温度在该工作温度范围内时,GV2ME过载脱扣曲线都可以参考20℃时的曲线,如下图。

说明:上图热磁脱扣曲线上的脱扣时间为平均动作值,实际值可能会与其有偏差。