我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GVAD1010触点状态是动作前状态还是动作后的状态?
问题描述:
GVAD1010触点状态介绍

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GVAD1010触点状态是动作前状态:断路器合闸前GVAD1010触点97和98为常开故障触点(上层触点),53和54为常开辅助触点(下层触点)见下图接线:

断路器合闸后GVAD1010触点97和98不动作,53和54闭合;当发生故障脱扣或者拨动测试杆时97和98闭合,53和54断开。