我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT断路器通过了哪些极限大气环境条件的试验?

问题描述:
MT可以使用在湿热环境吗

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT 已通过以下极限大气环境条件的试验:

● IEC 68-2-1: 干冷 -40℃

● IEC 68-2-2: 干热 +85℃

● IEC 68-2-30: 湿热 (温度 +55℃,相对湿度 95%)

● IEC 68-2-52 2 级: 盐雾