MTZ空气断路器总体健康状态可通过哪些方法查看?
问题描述:
MTZ空气断路器总体健康状态可通过哪些方法查看?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ断路器总体健康状态指标以及关于健康状态的其他详细信息可通过以下方法查看:
1.在 Micrologic X 显示屏的下列屏幕上:
主页 → 快速查看 → 健康状态
主页 → 维护 → 健康状态
2. 使用 EPC软件。
3. 利用 Masterpact MTZ Mobile App 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接。
4. 通过通讯网络获取。
是否有帮助?