我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器监测状态数据可通过哪些方式查看?

问题描述:
MTZ空气断路器监测状态数据可通过哪些方式查看?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

断路器监测状态数据可通过下列方式查看:

1. 使用 EPC软件。

2.利用 Masterpact MTZ Mobile App 通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接。

3.通过通讯网络获取。