我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ抽屉式空气断路器的单独订分合闸线圈、储能马达或欠压线圈,还需要订相应的二次端子吗?
问题描述:
MTZ抽屉式空气断路器的单独订分合闸线圈、储能马达或欠压线圈,还需要订相应的二次端子吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

不需要,为更好地满足MTZ抽架现场快速二次预接线的需求,同时避免抽架二次端子的漏装和错装,所有MTZ抽屉式产品(包含抽屉式开关和单抽架)标配13个二次端子,且13个标配的二次端子将随抽屉式开关或单抽架发货,无论该电气附件是否被勾选。标配的13个端子为:OF1, OF2, OF3, OF4, SDE1, UC1, UC2, UC3, MN/MX2, MX1, XF, PF, MCH。