我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器是否有Zigbee无线通讯的功能?
问题描述:
MTZ空气断路器是否有Zigbee无线通讯的功能?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MasterPact MTZ Micrologic X型控制单元,需要安装PowerTag 无线通讯数字模块(物料号:LV850018CN),

安装该数字模块后,将开启 PowerTag 无线通讯功能, 能搭配施耐德电气新一代 Panel Server 无线物联网网关,

并结合就地监控系统或千里眼云平台,可以通过无线通讯的方式读取到断路器的基本测量电参量(例如:电流、电

压、电能等),同时也可以获取断路器位置、跳闸、储能状态及其基本健康状态信息。