我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器能连接PAS500、PAS700、PAS900的物联网网关吗?

问题描述:
MTZ空气断路器能连接PAS500、PAS700、PAS900的物联网网关吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

PAS500:通过Powertag无线通讯连接;

PAS700:通过Powertag无线通讯连接;MTZ配置IFM网关连接PAS700的modbus串口;

PAS900:通过Powertag无线通讯连接;MTZ配置EIFE/IFE网关连接PAS900的LAN口。