我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LAD延时模块时间设置范围是多少?
问题描述:
LAD延时模块时间设置范围是多少?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; 国产TeSys Deca 控制继电器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

时间设置有两种,为提高TeSys D系列延时模块的整定精度,针对LADT,LADR产品自2020/12/18做如下调整:

1、 LADR0 - DT0

产品正面标识+外包装盒子标签设置电流范围均由0.1-3s调整为为0.3~3s

2、 LADR2 – DT2

产品正面标识+外包装盒子标签设置电流范围均由0.1-30s调整为1~30s

3、 LADR4 DT4

产品本体和包装无任何变化,保持10-180s设置。