我们今天能为您提供什么帮助?

LRD热过载继电器环境温度在60到70摄氏度如何降容?

问题描述:
LRD热过载继电器环境温度在60到70摄氏度如何降容?

所属产品线:
国产TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

LRD的工作温度为-20°C到+70°C,在-20°C到+60°C不需要降容,在+60°C到+70°C的电流降容请参考下表:

备注:国产LRD*C也参考此表,LRD48*C的参考LR*D01 to LR*D35,即0.9。