LR97D电子过流继电器如何接线?
问题描述:
LR97D电子过流继电器接线所属产品线:
LR97D电子过流继电器解决方法:
LR97D电子过流继电器的接线图如下:
L1,L2,L3接三相电源;T1,T2,T3接三相电机;A1,A2接继电器控制电压;95,96,98为一对继电器输出。
请注意:
1、图中的触点状态是A1,A2上电正常时的状态,如果继电器未上电或者上电工作后出现故障,触点的状态和图中相反;
2、图中LR97D控制电源和接触器线圈都是由变压器二次侧供电,所以这三处的电压要一致。
接线图动作情况解释:LR97D控制电源上电,95,96接通,95,98断开,按下启动按钮,接触器线圈得电,然后接触器主触点接通,电机得电工作。当继电器检测到故障时,95,96断开,95,98接通,接触器线圈失电,接触器主触点断开,电机停止工作。继电器正常时也可以通过按停止按钮使电机停止工作。
是否有帮助?