我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVR旋转声光报警器发光模式能否更改?
问题描述:
XVR13B04灯闪烁的频率是多少?

所属产品线:
Harmony XVR

解决方法:

XVR08、XVR10、XVR12和XVR13旋转声光报警器的发光模式无法更改。这三种旋转声光报警器发光闪烁的频率范围是3±20%。

XVR3的发光模块有10种模式可以选择,具体选择如下:

模式0 模式1 模式2 模式3 模式4 模式5 模式6 模式7 模式8 模式9
旋转 频闪 爆闪
100转/分 140转/分 200转/分 60次/分 130次/分 连续3次 连续5次 连续8次 连续11次 连续11次