我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVS14*MW警笛的4种操作模式有什么区别?
问题描述:
XVS14*MW警笛的4种操作模式有什么区别?

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

1,操作模式1(优先级模式)

操作模式1最多可以控制8个声道,分别对应8个信号通道,当某个信号通道持续接通时,就会播放该通道对应的声音;当有多个通道同时接通时,优先播放编号低的通道声音;控制逻辑图如下:

2,操作模式2(最近输入模式)

操作模式2最多可以控制8个声道,分别对应8个信号通道,当某个信号通道持续接通时,就会播放该通道对应的声音;当有多个通道同时接通时,优先播放最后接通的通道声音;控制逻辑图如下:

3,操作模式3(单触发模式)

操作模式3最多可以控制8个声道,分别对应8个信号通道,当某个信号通道接通(持续时间大于10ms)时,就会播放该通道对应的声音3s(即使信号通道一直接通也只播放声音3s);当在3s内有多个信号通道接通时,警笛会记录所有的信号,并按照信号接通的先后顺序播放各信号通道对应的声音3s;控制逻辑图如下:

4,操作模式4(二进制模式)

操作模式4是二进制模式,最多可以控制63个声道,信号通道1-6组成的6位二进制码分别对应63个声道,信号通道8控制警笛是否播放声音;即当信号通道8接通时就播放二进制码对应声道的声音,如果信号通道8不接通,即使信号通道1-6有信号接通,警笛也不会播放声音。控制逻辑图如下: