我们今天能为您提供什么帮助?

XVS72BM*P电子式声音报警器当供电电源是交流时,外部直流电源需要选配什么规格的?

问题描述:
XVS72BM*P电子式声音报警器当供电电源是交流时,外部直流电源需要选配什么规格的?

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

XVS72BM*P电子式声音报警器当供电电源是交流时,声音信号需要通过外部直流电源提供电压(如下图),这个外部直流电源需要满足输出电压是直流5-12V,输出功率不小于0.2W。