我们今天能为您提供什么帮助?

如何查找接触器的线圈电流参数?

问题描述:
如何查找接触器的线圈电流参数?

所属产品线:
接触器与可逆接触器

解决方法:

接触器线圈平均功耗在样本“接触器特性”下面“交流控制电路特性”或者“直流控制电路特性”可以查找到。在施耐德电气官网搜索相应的型号,产品特性下面也可以查到。

1、交流线圈以LC1D09M7C为例:

如下图,线圈在50Hz平均功耗为启动70VA,保持7VA。根据公式P=U*I,交流220V,50Hz启动时的平均电流≈70/220=0.318A,保持的平均电流≈7/220=0.032A。

2、直流线圈以LC1D09BDC为例:

线圈的平均功耗为5.4W,根据公式P=U*I,直流24V启动和保持电流≈5.4/24=0.225A。