支路保护模块ABL8PRP24100的自诊断继电器什么时候闭合?
问题描述:
支路保护模块ABL8PRP24100的自诊断继电器什么时候闭合?所属产品线:
Phaseo ABL8解决方法:
支路保护模块ABL8PRP24100的自诊断继电器是常开触点,当开关都闭合情况下,输出电流正常或者即使输出轻微过载但不超过对应旋钮设定电流的1.3倍的时候,4路输出电压都是正常的,这个时候自诊断继电器触点才闭合。
如果任何一路电流超过对应旋钮设定电流的1.3倍,发生过载故障,此路停止输出电压或电流,继电器都会断开;故障被复位后,继电器才会重新闭合。如果是自动复位,自动复位期间,继电器仍然保持断开。
是否有帮助?