我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL8BUF24400缓冲模块可以并联使用吗?并联使用有什么作用?
问题描述:
ABL8BUF24400缓冲模块可以并联使用吗?并联使用有什么作用?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8BUF24400缓冲模块可以并联使用。

缓冲模块并联使用,可以延长保持时间。如下图接线,2个缓冲模块并联使用后最大保持时间为单个模块最大保持时间的2倍。比如输出电流为1A时,电源断电后单个模块最大可以保持2s输出;但是如果2个模块并联使用,最大可以保持4s输出。